This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339861/lm5180-lm5180
开关频率异常!
什么原因?
您好!
感谢您发送编修。 您能否分享您的原理图、变压器数据表以及输入电压、输出电压和输出电流等工作条件?
此致、
友好
我目前在设计验证这个电路,但是发现开关频率异常!
想知道是器件开关控制异常,还是变压器设计问题!
期待您的回答,谢谢!
可能有不同的原因,但我目前还没有足够的信息来告诉。 我已在上面看到了示波器图片。 您是否还可以放大 SW 信号、以便我可以在较小的时间刻度上看到它、如1us/div、 50us/div 和500us/div? 您还能在同一示波器图上添加 VIN、SS 和5Vout 信号吗? 我还需要了解 您的变压器数据表。
下图中,1为SS,2为Vin,3为SW!
其中1,SS是做悬空处理;2,输入24V;3,SW开关异常,导致没有输出!
变压器设计采用PC95ER9.5 Ω/5 Z磁芯;匝比按照12:3:10设计!
关于开关异常这点!期待您的解惑,谢谢!
我担心变压器极性是否存在误差。 您能否分享您自己的原理图和变压器数据表?
谢谢。
该设计是平面变压器,应当没有极性这一说法吧!
谢谢!
然后、让我们以这种方式进行调试: 您能否移除 D25、并查看您是否在+5V 电源轨上具有输出电压? 然后、是否安装 D25、但要移除 D26并检查17V 输出轨? 在执行该操作时、请捕获 SW 和次级绕组电压。