This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:需要使用电量监测计 IC 测量电池容量(41.6 Ah、标称电压= 14.52V)

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, BQ34Z100, BQ34Z100EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340872/bq34z100evm-want-to-measure-battery-capacity-41-6-ah-nominal-voltage-14-52v-using-fuel-gauge-meter-ic

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMBQ34Z100

我有一个由容量为41.6Ah 的锂离子电池组成的电池组(充电电压= 16.8V)(标称电压= 14.52V)(充电电流= 10A)(放电电流= 12.5A)。 我想测量它的容量、并希望借助微控制器 TM4C123GH6PM 将其显示在屏幕上。 IC 应通过 I2C 进行通信。 我为此找到了"BQ34Z100" IC。 它是"采用 Impedance Track 技术的宽量程电量监测计"。 在数据表中、一行代码为"支持65Ah 以上的电池容量"和"支持32A 以上的充电和放电电流"。 然后、我搜索了另一个器件"BQ34Z100PWR-G1"。 其中、" 标准配置选项支持高达29Ah 的电池容量" 使用"标准配置选项支持高达32A 的充电和放电电流"。 但是、我没有找到符合我需要的支持电池容量的任何 IC 器件。 那么、我可以在应用中使用"BQ34Z100EVM"了。 如果不是、请向我推荐符合我要求的任何其他 IC 器件。

谢谢、此致

Shashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shashi:

     BQ34Z100PWR-R2器件将是最适合您的应用的器件。  BQ34Z100EVM 是可以购买的评估板、用于了解监测计是否适合您的应用。 但是、根据您提供的规格、  BQ34Z100PWR-R2将是您的理想之选。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复尼克.

    我将详细研究"BQ34Z100PWR-R2"并将其用于我的应用。 如果需要、我将返回此论坛。

    谢谢。此致、

    Shashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴我能够提供帮助。 如果您有任何其他问题、请随时创建新主题。

    此致、

    尼克·理查兹