主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、 BQ34Z100、
我有一个由容量为41.6Ah 的锂离子电池组成的电池组(充电电压= 16.8V)(标称电压= 14.52V)(充电电流= 10A)(放电电流= 12.5A)。 我想测量它的容量、并希望借助微控制器 TM4C123GH6PM 将其显示在屏幕上。 IC 应通过 I2C 进行通信。 我为此找到了"BQ34Z100" IC。 它是"采用 Impedance Track 技术的宽量程电量监测计"。 在数据表中、一行代码为"支持65Ah 以上的电池容量"和"支持32A 以上的充电和放电电流"。 然后、我搜索了另一个器件"BQ34Z100PWR-G1"。 其中、" 标准配置选项支持高达29Ah 的电池容量" 使用"标准配置选项支持高达32A 的充电和放电电流"。 但是、我没有找到符合我需要的支持电池容量的任何 IC 器件。 那么、我可以在应用中使用"BQ34Z100EVM"了。 如果不是、请向我推荐符合我要求的任何其他 IC 器件。
谢谢、此致
Shashi