This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:不适用

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337340/bq25616-na

器件型号:BQ25616

尊敬的:

    bq25616无法在45度时停止充电电流(充电电流不会变为0mA、状态引脚不会变为充电完成)  

    VBAT 从4.2V 更改为4.1V、符合 JEITA 标准。

    充电电流设置为1.2A。

   请告诉我们您的意见..谢谢  

    

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您使用的是 BQ25616还是 BQ25616J?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    采用了 BQ25616J

    美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我是 FAE Dave、Rence 是我在工业 PC 领域的客户。

    首先、请在此处查看电池信息:

    他们猜到、是否有针对电池的内部保护机制来限制电流输入。

    但是、电池供应商回复说、电池不会限制电流。

    这里是 V-I 曲线、从40摄氏度的环境温度开始、您可以看到在1:51后会出现瞬间高电流和低电流、直到电池充满电。

    首先、他们猜测温度过高而无法达到 JEITA 的 VT3、然后测试 VTS。 请参见下图:

     Z

    他们发现、当电流突然变大时、TS 电压高于刚启动时。

    什么情况可能导致 REGN 电压发生变化? 它是否与电流突然增加和减少有关?

    此处的可能原因是什么? 感谢您的讲解。

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rence 和 Dave、

    在高于 VT3的温度下会禁用 BQ25616J 终端。

    当 VBUS 低于6V 时、VREGN 随着压降电压的差异跟随 VBUS。 如果 REGN 小于6V、变化的输入电压将改变 REGN 电压。TS 电压百分比将保持不变、但 TS 电压本身可能会因 REGN 改变而改变。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

         请告诉我们、当充电电流低于0.1C (>30分钟)时、什么充电电流无法变为0mA

         测试设置如下列表  

         1) 1)环境温度为45C

         2) Vset 为4.2V ,充电电流为1.125A

         3)当我充电低于< 100mA 超过1小时如下表(3:40:30至5:11:40....) ...

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rence:

    如上一篇文章中所述、在高于 VT3的温度下会禁用端接。 如果您希望终止将温度降低到 VT2和 VT3之间。 这是器件行为固有的特性。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的讲解。

    我还有两个问题。

    根据说明、当整个 T3的温度变化时、充电完成计时器是否会被重置?

    当温度高于 T3时、终止被禁用、当它处于充电完成计时器阶段时、应该复位、它是否正确?

    另一个问题是:

    有充电流程图吗? (我在这里展示了 PD 控制器1、我们有类似的充电器示意图吗?)

    感谢您的回复。

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    由于没有终端、因此将不会有充电完成计时器。

    请参阅图9-5以了解电池充电曲线。 请记住、由于该器件是独立的、因此没有充电完成计时器。 对于设备,当"电池电压高于再充电阈值,且电流低于终止电流"时,将发生终止。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们遇到的系统问题是、在测试充电器时、充电终止发生在大约3小时。 但在40摄氏度的环境下、该计时将有3-4小时的时间差(STAT=HIGH)、我们需要找到一些原因、我们怀疑它与 JEITA 有关、因此这里有问题。

    请让我总结一下我们的问题:

    关于 JEITA:

    1.根据 JEITA 曲线、在高温(高于 T3)条件下、电压将降至4.1V。 它不会显示 STAT 高电平、是正确吗?

    2. BQ25616J 上没有任何计时器事件? 是这样吗? 充电完成计时器和安全计时器器件? 数据表中有很多段落讨论了计时器。 请帮助确认、我们的客户愿意知道计时器是否将在 JEITA T3上复位。 如果计时器不存在、那么超时问题就没有意义。

    关于电荷流:

    我们在不同阶段是否具有精确的充电流?

    我们想知道以下流程:

    1.室温(<T3)

    2.高温(>T3)

    3.房间>高>房间

    感谢您的支持。

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    1.我已在施加适当输入且高于 T3时确认 STAT 引脚为低电平。 这是您看到的内容吗? 此外、您更正了稳压电压、使其比 T3高4.1V。 发生这种情况时、您能否监控 TS 电压和 REGN 电压? 不知道您是否处于 VT3边缘。 您可能正在使用较高的充电电流进入 JEITA、但随着充电电流(和电池温度)降低、您会重新进入正常 NTC 范围。

    2.请参阅第9.3.7.5节"充电安全定时器"。 安全定时器被激活。 在该部分中、会显示"在发生导致充电暂停的 BAT_FAULT、NTC_FAULT 故障期间、安全计时器也会暂停。 一旦故障消失、计时器恢复计时。 如果用户停止当前充电周期并再次启动、计时器将复位(切换 CE 引脚)。'

    您能否重新表述有关电荷流的问题? 有关 BQ25616J JEITA 配置文件、请参阅图9-6。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的答复。

    这里还有一个问题。

    在充电模式下、我们的客户发现 Vsys1/2和 BAT1/2之间的差异大约为50mV。

    这是否在规格范围内?

    对于电荷流、可以看到跟我附的图形相关的充电树框图。

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    请说明 VSYS 和 VBAT 之间的差值为50mV 的条件。 这是在充电、放电等方面吗? 如果这是这里以黄色列出的条件、则典型值50mV 与报告的50mV 一致。  

    我们没有显式的树形图、但请遵循第9.3.1节至9.3.3.6节中的 POR 序列。 另外、请看一下图9-5中的电池充电曲线。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    谢谢!

    它处于充电阶段、因此50mV 不应对准。 (通常应为180mV。)

    此致、
    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    这不是第9.3.6.1节"当电池充电被禁用并且高于最低系统电压设置或充电终止时、通常会将系统调节为比电池电压高50mV。"中提到的阶段。 报价阶段未在上述 MINSYS 充电或充电终止时充电。

    报告的阶段是充电阶段。 在充电期间、BATFET 的电阻典型值为19.5m Ω。 在2A 充电电流下、VSYS 和 VBAT 之间的差异通常为39mV。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔