尊敬的:
bq25616无法在45度时停止充电电流(充电电流不会变为0mA、状态引脚不会变为充电完成)
VBAT 从4.2V 更改为4.1V、符合 JEITA 标准。
充电电流设置为1.2A。
请告诉我们您的意见..谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Michael、您好!
我是 FAE Dave、Rence 是我在工业 PC 领域的客户。
首先、请在此处查看电池信息:
他们猜到、是否有针对电池的内部保护机制来限制电流输入。
但是、电池供应商回复说、电池不会限制电流。
这里是 V-I 曲线、从40摄氏度的环境温度开始、您可以看到在1:51后会出现瞬间高电流和低电流、直到电池充满电。
首先、他们猜测温度过高而无法达到 JEITA 的 VT3、然后测试 VTS。 请参见下图:
Z
他们发现、当电流突然变大时、TS 电压高于刚启动时。
什么情况可能导致 REGN 电压发生变化? 它是否与电流突然增加和减少有关?
此处的可能原因是什么? 感谢您的讲解。
此致、
戴夫
Michael、您好!
我们遇到的系统问题是、在测试充电器时、充电终止发生在大约3小时。 但在40摄氏度的环境下、该计时将有3-4小时的时间差(STAT=HIGH)、我们需要找到一些原因、我们怀疑它与 JEITA 有关、因此这里有问题。
请让我总结一下我们的问题:
关于 JEITA:
1.根据 JEITA 曲线、在高温(高于 T3)条件下、电压将降至4.1V。 它不会显示 STAT 高电平、是正确吗?
2. BQ25616J 上没有任何计时器事件? 是这样吗? 充电完成计时器和安全计时器器件? 数据表中有很多段落讨论了计时器。 请帮助确认、我们的客户愿意知道计时器是否将在 JEITA T3上复位。 如果计时器不存在、那么超时问题就没有意义。
关于电荷流:
我们在不同阶段是否具有精确的充电流?
我们想知道以下流程:
1.室温(<T3)
2.高温(>T3)
3.房间>高>房间
感谢您的支持。
此致、
戴夫
Dave、您好!
1.我已在施加适当输入且高于 T3时确认 STAT 引脚为低电平。 这是您看到的内容吗? 此外、您更正了稳压电压、使其比 T3高4.1V。 发生这种情况时、您能否监控 TS 电压和 REGN 电压? 不知道您是否处于 VT3边缘。 您可能正在使用较高的充电电流进入 JEITA、但随着充电电流(和电池温度)降低、您会重新进入正常 NTC 范围。
2.请参阅第9.3.7.5节"充电安全定时器"。 安全定时器被激活。 在该部分中、会显示"在发生导致充电暂停的 BAT_FAULT、NTC_FAULT 故障期间、安全计时器也会暂停。 一旦故障消失、计时器恢复计时。 如果用户停止当前充电周期并再次启动、计时器将复位(切换 CE 引脚)。'
您能否重新表述有关电荷流的问题? 有关 BQ25616J JEITA 配置文件、请参阅图9-6。
此致、
迈克·伊曼纽尔
Dave、您好!
这不是第9.3.6.1节"当电池充电被禁用并且高于最低系统电压设置或充电终止时、通常会将系统调节为比电池电压高50mV。"中提到的阶段。 报价阶段未在上述 MINSYS 充电或充电终止时充电。
报告的阶段是充电阶段。 在充电期间、BATFET 的电阻典型值为19.5m Ω。 在2A 充电电流下、VSYS 和 VBAT 之间的差异通常为39mV。
此致、
迈克·伊曼纽尔