This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810EVM-015:减少过冲/下冲的理想方法

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62810-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335744/tps62810evm-015-best-way-to-reduce-overshoot-undershoot

器件型号:TPS62810EVM-015
主题中讨论的其他器件:TPS62810-Q1

大家好、

我的客户希望改进 SW 过冲/下冲。

条件:VIN = 3.3V、Vout = 1.8V、Iout = 1.8A、COMP/FSET = GND、MODE/SYNC = 3.3V (Vin)

另一个设置为默认值。 它们测量 SW 引脚。

我对此有一些问题。

首先、在 SW 引脚上而非输出端测量是否正确?

2.如果#1是肯定的,如何改善这种 过冲/下冲。 我认为其中一个想法是增加电容。 这是最好的想法吗?  

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    我想分享一些应用手册来为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf?

    https://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf?

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    谢谢你。 客户使用了错误的 GND 进行测量。

    但它们的测量数据仍然是很大的过冲/下冲。 您能检查波形/测量方法并向我们提供反馈吗?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    根据  示波器图、SW 交流尖峰达到~+5V 和~-1.2V。

    这是可以接受的、并且在器件的建议限制范围内。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    谢谢。 我了解该过冲处于数据表规格范围内。

    在我看来、很难在 TPS62810-Q1中改进该过冲、是否正确?

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    客户是谁、EE?

    项目的状态是什么?  他们现在能否更改布局?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    之后我将在内部发送客户信息。

    该测量结果位于 EVM SW 引脚上、而不是它们的电路上。

    他们正在考虑将此器件用于其 VAVE 项目。

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    感谢您提供的所有信息。

    我们可以使用额外的缓冲器来控制振铃。 但是、他们真的需要这个吗? 因此、他们的应用是否有任何问题?  

    此致、

    费宾