This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378-Q1

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341747/tps61378-q1-tps61378-q1

器件型号:TPS61378-Q1

大家好、

我们目前在 设计中使用了 TPS61378-Q1 Booster IC。

我们正在 针对低于电压和负载的情况验证 TPS61378-Q1、

VIN = 2.3V 至4.1V

VOUT = 5.25V

最大负载电流= 1.5A

  • 观察结果:

     输入电流达到1.315A 且输入电压为2.8V 后、我们会观察到升压器输出的下降(连接波形作为基准)

     

  • 请查找 TPS61378 TI 设计文档

    e2e.ti.com/.../3704.TPS61378-Calculation-Tool-V1_5F00_Sup_5F00_Final.xlsx

 

  • 请查看所附的电感器规格、

    

  • 查询:从设计表中可以看出、电感器的最大峰值电流是4.48A、最大电流限制是4.8A。 1.315A 小于4.48A。 升压器输出电压下降的原因可能是什么?

恳请支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srijesh:

    我认为可能的原因是 Vin 电源与器件 VIN 引脚之间的寄生电阻很大、例如0.5Ω。 因此、当输入电流为 1.315A 且 Vin 为2.8V 时、器件 VIN 引脚上的实际电压低于 UVLO、因此器件会关闭且 Vout 下降。

    为了验证上述猜测、请添加 VIN 引脚上的电压测量值并提供波形。

    此致