This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:故障计时器

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338942/lm5069-fault-timer

器件型号:LM5069

您好!

我们正在使用 LM5069-2并计划使用类似设计来限制/控制浪涌电流。 我们将使用 dv/dt 控制的启动。 在复兴设计 时、我注意到故障计时器可能出错。

Q1:  视频 www.ti.com/.../4609077122001的早期部分介绍了正确的行为、其中重点说明了使用始终大于预期时间的故障计时器时间、以在最大输入电压下为预期电容充电。 在大约4:00时、快速启动激励表建议使用 CTimer = 180nF、这将提供一个大约3.4ms 的预期故障定时器。  然而、在9:20时、建议使用一个大约为1ms 的故障定时器、这似乎很奇怪、因为这个定时器短于典型的预计开始时间1.65ms。

对此有何评论? (在这里可能并非全部相关、但 EVAL 套件也使用大得多的电容器(560nF)。

我必须在我们的现有设计中查询这一点、在现有设计中、电路板的物理测量结果似乎表明充电时间约为40ms、但(错误?) Excel 表格 Ctimer = 47nF、给出的实际故障时间约为2.2ms。 当时、我对我们以前的设计如何被完全充电感到好奇。 提供具有以下曲线的示波器图:

  • C1黄色:输出电压(5V/div)
  • C2绿色:串联电流钳位到 DUT (200mA / div)
  • C3橙色:输入电压0-31V 阶跃(5V/div)
  • C4蓝色:计时器的电压(0.5V/div)

从图中我们可以清楚地看到、第一次插入延时时间为40ms。  

在大约40ms 后、对 dv/dt 进行控制、从而产生大约500 -700mA 的受控浪涌电流。 额外的40ms 后、Vout 等于 Vin、其余的东西向下调优等等。 它可以正常工作、但也许可以通过在电源正常引脚上添加一个电容器来延迟更多下游耗电元件的时间、从而加以改进。

计时器的电压(蓝色)在插入时间延迟期间可按预期正常运行、但在(电流限制/功率限制)区域 T2期间不会充电。

对此有何评论?  

包括 Excel 工作表和示波器图。 重视所有输入、以提高我对电路的了解。

此致/O

e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_20240319.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们明天会回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek。 有更新可用吗?

    度过美好的一周//奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    很抱歉耽误你的时间、

    请参阅以下应用手册。  

    可靠的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)

    当使用外部软启动电容器时、由于流经 MOSFET 的浪涌电流远小于电流限制或功率限制、因此在启动期间、器件不会进入电流限制或功率限制。 因此、计时器不会在启动期间运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Avishek 和谢谢你的答复。

    嗯、我猜这很合理。 dv/dt 控制电路将浪涌电流限制为 小于电流限制或功率限制的值、以便计时器始终不会启动。 嗯、我需要 评估这是否会导致任何问题、如果 FET 长时间保持在该区域、因为保护机制那时会有些"盲化"。 第一个猜测是,我认为它应该是可以的,但是。  

    你是否有任何输入我的第一个问题,视频中提供的信息似乎不正确在9:20 (?) 或者我有被误解吗? 否则、视频是良好的、说明性的。

    提供的链接指向早期的 快速入门计算器,而不是应用手册( https://www.ti.com/lit/an/slva673a/slva673a.pdf )。

    我会在您回复后将问题设置为已解决。

    此致

    //奥斯卡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    很抱歉我的错误。 请参阅以下应用手册链接。

    可靠的热插拔设计(修订版 A)(TI.com)

    如果未使用外部软启动电容器、故障计时器持续时间必须大于启动时间才能成功上电。 但是、当使用外部软启动电容器时、故障计时器持续时间可以小于启动时间、因为在使用外部软启动电容器的启动期间、故障计时器不会运行。 1.65ms 是具有功率限制的启动时间。 因此、选择180nF 作为故障计时器电容器、以实现具有一定容差的成功启动。 使用 外部软启动电容时、可独立选择故障计时器持续时间。