This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS768:测试 TPS76801QD 的输出电流限制

Guru**** 1135600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS768
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340979/tps768-testing-output-current-limitation-of-tps76801qd

器件型号:TPS768

你好。

在我测试 TPS768Q1D 的输出电流限值后、我发现它已断开。 那么它无法正常运行。 我设置源电压4.3V 和电流1A 然后测试输出电流. 顺便说一下,我选择的电阻为30.1K 和53.6K,以便其输出电压值可以达到3.3V。 在测试 输出电流限值后、我发现它无法输出3.3V。

我的方法中或许有假的。 我是否应该设置源极电压0V 以满足输出电压为零的条件? 测试 输出电流限制的正确方法是什么?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS768具有内部电流限制、输出电流限制在大约1.7A。在过流情况下、输出电压将回落、直到过流保护结束。

    此测试的条件可能导致器件过热。  TPS768能够运行的最高结温(TJ 最大值)为125°C。 LDO 最大功耗的计算公式如下:

    TA 是 环境温度、假设25°C。 R θ RΘJA 是热阻 、单位为°C/W、172°C/W 是此器件的 D 封装的热阻。   在这种情况下的热阻和建议工作温度为:PD 最大值 = 125 - 25 / 172、 PD 最大值 ≅0.6

    您可以通过输入和输出之间的电压差*电流计算功率耗散(PD 最大值),在本例中为4.3-3.3)*1 = 1瓦

    您是否能够共享原理图?  

    Br、  

    埃林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erin:

    我大概知道器件损坏的原因。 但我仍然不清楚测试输出电流限制的方法。

    根据计算、功率耗散不能超过0.6.附加、输出电流限值的最低值为1.2A、而测试条件为 VOUT = 0V。

    因此、输入电压不应超过0.5V。但是、在这个情况下、器件不能正常运行。

    下图是 我的原理图。

    该原理图基于 开尔文四端感测。 测试输出电流限值时、开启 K1、K2、K3、K4、K5、K6、K11。LAS 时间、I 设置 VIN=4.3V、VEN=0、和测试输出电流。 设备最终损坏。

    我真的想知道如何 使用我的电路来测试输出电流限制。

    感谢您的回答。