你好。
在我测试 TPS768Q1D 的输出电流限值后、我发现它已断开。 那么它无法正常运行。 我设置源电压4.3V 和电流1A 然后测试输出电流. 顺便说一下,我选择的电阻为30.1K 和53.6K,以便其输出电压值可以达到3.3V。 在测试 输出电流限值后、我发现它无法输出3.3V。
我的方法中或许有假的。 我是否应该设置源极电压0V 以满足输出电压为零的条件? 测试 输出电流限制的正确方法是什么?
感谢您的回答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
在我测试 TPS768Q1D 的输出电流限值后、我发现它已断开。 那么它无法正常运行。 我设置源电压4.3V 和电流1A 然后测试输出电流. 顺便说一下,我选择的电阻为30.1K 和53.6K,以便其输出电压值可以达到3.3V。 在测试 输出电流限值后、我发现它无法输出3.3V。
我的方法中或许有假的。 我是否应该设置源极电压0V 以满足输出电压为零的条件? 测试 输出电流限制的正确方法是什么?
感谢您的回答。
您好!
TPS768具有内部电流限制、输出电流限制在大约1.7A。在过流情况下、输出电压将回落、直到过流保护结束。
此测试的条件可能导致器件过热。 TPS768能够运行的最高结温(TJ 最大值)为125°C。 LDO 最大功耗的计算公式如下:
TA 是 环境温度、假设25°C。 R θ RΘJA 是热阻 、单位为°C/W、172°C/W 是此器件的 D 封装的热阻。 在这种情况下的热阻和建议工作温度为:PD 最大值 = 125 - 25 / 172、 PD 最大值 ≅0.6
您可以通过输入和输出之间的电压差*电流计算功率耗散(PD 最大值),在本例中为4.3-3.3)*1 = 1瓦
您是否能够共享原理图?
Br、
埃林
您好 Erin:
我大概知道器件损坏的原因。 但我仍然不清楚测试输出电流限制的方法。
根据计算、功率耗散不能超过0.6.附加、输出电流限值的最低值为1.2A、而测试条件为 VOUT = 0V。
因此、输入电压不应超过0.5V。但是、在这个情况下、器件不能正常运行。
下图是 我的原理图。
该原理图基于 开尔文四端感测。 测试输出电流限值时、开启 K1、K2、K3、K4、K5、K6、K11。LAS 时间、I 设置 VIN=4.3V、VEN=0、和测试输出电流。 设备最终损坏。
我真的想知道如何 使用我的电路来测试输出电流限制。
感谢您的回答。