请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4050QML-SP 我有一个 LM4050QML-SP 5V 基准、它的温度范围比数据表中所述的要宽得多。 我看到在-45C 时多达5.047V、在+80C 时多达4.942V。 5V Vref 随温度呈线性变化趋势、并具有负系数。 这远远超出了数据表。 此外、 预期的温度趋势是什么? 数据表标记了所有温度系数。 为+/-、这不能清楚它是应该随温度升高还是降低。
通过器件的估计工作电流:1 -5mA
Vref 线路电容:30uF