This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4050QML-SP:温度对 VR 的影响超出数据表

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4050QML-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341327/lm4050qml-sp-effects-of-temperature-on-vr-exceed-datasheet

器件型号:LM4050QML-SP

我有一个 LM4050QML-SP 5V 基准、它的温度范围比数据表中所述的要宽得多。 我看到在-45C 时多达5.047V、在+80C 时多达4.942V。 5V Vref 随温度呈线性变化趋势、并具有负系数。 这远远超出了数据表。 此外、 预期的温度趋势是什么? 数据表标记了所有温度系数。 为+/-、这不能清楚它是应该随温度升高还是降低。  

通过器件的估计工作电流:1 -5mA

Vref 线路电容:30uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我想在此要求澄清一点。 您是否有一个 LM4050QML-SP 表现出 比 数据表中指定的温度系数更大的表现、或者这种情况是否发生在多个器件上?

    谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前只有一个出现了这一趋势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James:

    您观察的只是这一个单元、但还有其他单元的行为似乎正常?

    如果是、您是否对已知良好的器件和怀疑有问题的器件执行了" A-B-A "换用?

    谢谢。

    安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移至电子邮件。