您好!
我们将 TPS92691用于 LED 驱动器恒流源、我们需要使 LED 驱动器的输出电流大于4.7A、
现在、我们生产了大约5k 个电路板(每个电路板1个 TPS92691)、我们发现 输出电流小于4.7A (大约为4.66-4.9A)的概率约为5%、
输出电流小于4.7A 会影响 LED 的输出效率、这是 有缺陷的产品;
请查看下面的原理图、并提供您的意见、说明此问题的可能原因是什么? 谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将 TPS92691用于 LED 驱动器恒流源、我们需要使 LED 驱动器的输出电流大于4.7A、
现在、我们生产了大约5k 个电路板(每个电路板1个 TPS92691)、我们发现 输出电流小于4.7A (大约为4.66-4.9A)的概率约为5%、
输出电流小于4.7A 会影响 LED 的输出效率、这是 有缺陷的产品;
请查看下面的原理图、并提供您的意见、说明此问题的可能原因是什么? 谢谢。

Liang、
如前所述、如果使用容差为1%的感应电阻器、则输出容差可为4%。 TPS92691本身具有3%的容差、感应电阻器具有1%的容差、总共为4%、而不是上面计算的1%。 另一点是如何对电流反馈进行布局。 0.035欧姆的阻抗非常低、增加的布线阻抗将降低实际控制电流。
您的5000块板的输出电流的扩展是多少? 如果输出电流高于5.1A 或所有电流低于5A、则全部低于5A、这可以解释出布局中存在与 RCS 电阻器相关的阻抗。 如果是这种情况、那么您可以将另一个电阻器与 RC 并联、以增加实际输出电流、以弥补布局增加的电阻。
谢谢 Tuan