This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340980/ucc28070-q1-power-management-forum

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28070

您好  

我有一个关于 UCC28070-Q1的 VAO 的问题

对于等分辨率、我需要光耦合或等分辨率 IC 来进行补偿。

在该应用中、补偿在前端、IC 将像传统应用一样拉取 UCC28070的 Vao。

运行是否正常?

在 UCC28070中、COMP 引脚将是 VAO。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    感谢您提出关于使用 UCC28070-Q1交错式 CCM-PFC 控制器的问题。  

    在几乎所有升压 PFC 应用中、PFC 级的输出未与线路隔离。
    换句话说、通常不需要隔离式反馈。   
    高压 PFC 输出通常馈入通常被隔离的下行 DC-DC 转换器、而 DC-DC 转换器是具有次级侧控制环路补偿的功率级。  

    上面显示的原理图看起来像源自降压的直流/直流级。    
    您是否想使用单个次级侧反馈环路同时控制 PFC"前端"和直流/直流"后端"?  
    如果是这样、我认为即使它完全起作用、效果也不会很好。

    即使让直流/直流级成为固定增益和固定转换比、并尝试通过改变 PFC 输出来调节输出电压、我认为由于所需的 PFC 带宽较低、线路和负载瞬态响应也会非常差。  我认为两个功率级都需要单独的控制环路。  

    此致、
    乌尔里希   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好

    我需要的不是隔离的、实际上、我尝试设计一款2kW 四相降压转换器。

    输入电压:250Vdc、输出电压:140Vdc

    输出像浮动一样施加到控制器、因此我需要隔离式馈线。

    如果 I 将1V 偏置到 UCC28070的 Vsense、并使用 等分辨率 IC 拉取 UCC28070的 VAO。

    运行是否正常?

    t=0时的输出为零电压、VSENSE<1V 时不起作用。

    你有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    感谢您阐明您打算如何使用此控制器。  我现在了解您的应用。

    是的、我认为您的隔离式反馈的基本实施计划会起作用。  
    虽然我自己没有做过这种修改、但我可以 预测 还需要考虑其他注意事项:  

    1. 通常通过 VSENSE 输入提供输出过压保护(OVP)。  在 VSENSE 为固定值时、OVP 必须由单独的隔离反馈提供、同时在输出侧进行检测、并将关断信号连接到 UCC28070的其中一个引脚。  哪个引脚取决于您希望实现的 OVP 响应的类型。  
    内置 OVP (请参阅数据表中的功能方框图)通过 FAULT 信号关闭栅极驱动、但不影响任何其他功能。  我认为您可以通过下拉 SS 引脚并且 SS 上的电容非常低来模仿此功能。   
    如果您希望 OVP 进行完全关断并重新启动、我建议 OVP 反馈信号应将 VSENSE 拉至低于0.6V、然后放开。  
     

    2. 我建议使用电阻分压器将 VSENSE 设置为3.00V+/-1%。  这会将 VAO 电流降低到~2uA 或更低。  然后在 VAO 和 VDD (不是到 VREF)之间添加一个外部上拉电阻、使 VAO 隔离器负载电流在1V 至5V 范围内更恒定。  在 VAO 和 GND 之间放置一个5V 齐纳二极管、以钳制 VAO 上的最大电压。  (不要指望在方框图中乘法器输入上看到的5V 齐纳二极管。  这是 VA 电压上的内部钳位电路的表示、但不具有钳位外部电流的特性。)  

    3.  正常软启动必须由隔离式反馈控制器控制。

    4. 由于 Buck-PFC 上的输入电流仅包含 MOSFET 电流(不是完整的电感器电流)、因此没有下降斜率分量、因此应通过将 RSYNTH 引脚拉至5V 以上来禁用电流合成。  RSYNTH 可直接连接至 VREF。  CSA 和 CSB 输入信号直接路由到电流放大器输入、绕过合成器。  

    也许还有关于将升压控制器转换为降压功能的其他详细信息、但我在这方面没有经验。  我的进一步帮助可能是有限的,但我会尝试,如果我能。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 您好

    我有一些问题。

    3.  正常软启动必须由隔离式反馈控制器控制。

    这是什么意思? 如何执行该操作?

    4. 由于 Buck-PFC 上的输入电流仅包含 MOSFET 电流(不是完整的电感器电流)、因此没有下降斜率分量、因此应通过将 RSYNTH 引脚拉至5V 以上来禁用电流合成。  RSYNTH 可直接连接至 VREF。  CSA 和 CSB 输入信号直接路由到电流放大器输入、绕过合成器。  

    我认为对于任何 CCM PFC (升压或降压)来说、都有完整的电感电流和斜率。  

    感谢您提供详细建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    让我先回答有关#4的问题:
    在升压和降压 PFC 中、电感器电流始终具有上升斜率电流和下降斜率电流。  
    不同之处在于、在降压 PFC 中、只有 MOSFET 开关 电流(电感器上升斜率)来自交流线路。  下降斜率电流流经"续流"二极管、不被视为 交流线路电流的一部分。  
    PFC 的工作原理是对来自线路的平均输入电流进行整形、因此只有开关电流脉冲贡献该平均线路电流。   
    (不久前、我犯了同样的错误、如果您习惯始终使用升压 PFC、那么这很容易实现。)

    对于#3:  
    在您的应用中、SS 引脚不能用于软启动。  通常在启动时、电压放大器会限制 VAO 输出、从而使 VSENSE 能够缓慢上升、跟随 VSS 信号。   在应用中、VAO 由隔离式反馈信号控制、因此必须 在远程误差放大器侧控制软启动。  您需要在误差放大器基准或其输出上添加一个 SS 电路、以便误差电压在启动时缓慢上升。   
    然后、该缓慢上升通过隔离器传输到 VAO 引脚、以控制 IMO 增加的速度、该速度控制 PWM 占空比增加的速度。

    此致、
    乌尔里希