主题中讨论的其他器件: UCC28070
您好
我有一个关于 UCC28070-Q1的 VAO 的问题
对于等分辨率、我需要光耦合或等分辨率 IC 来进行补偿。
在该应用中、补偿在前端、IC 将像传统应用一样拉取 UCC28070的 Vao。
运行是否正常?
在 UCC28070中、COMP 引脚将是 VAO。
谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我有一个关于 UCC28070-Q1的 VAO 的问题
对于等分辨率、我需要光耦合或等分辨率 IC 来进行补偿。
在该应用中、补偿在前端、IC 将像传统应用一样拉取 UCC28070的 Vao。
运行是否正常?
在 UCC28070中、COMP 引脚将是 VAO。
谢谢

Andy、您好!
感谢您提出关于使用 UCC28070-Q1交错式 CCM-PFC 控制器的问题。
在几乎所有升压 PFC 应用中、PFC 级的输出未与线路隔离。
换句话说、通常不需要隔离式反馈。
高压 PFC 输出通常馈入通常被隔离的下行 DC-DC 转换器、而 DC-DC 转换器是具有次级侧控制环路补偿的功率级。
上面显示的原理图看起来像源自降压的直流/直流级。
您是否想使用单个次级侧反馈环路同时控制 PFC"前端"和直流/直流"后端"?
如果是这样、我认为即使它完全起作用、效果也不会很好。
即使让直流/直流级成为固定增益和固定转换比、并尝试通过改变 PFC 输出来调节输出电压、我认为由于所需的 PFC 带宽较低、线路和负载瞬态响应也会非常差。 我认为两个功率级都需要单独的控制环路。
此致、
乌尔里希
Ulrich 您好
我需要的不是隔离的、实际上、我尝试设计一款2kW 四相降压转换器。
输入电压:250Vdc、输出电压:140Vdc
输出像浮动一样施加到控制器、因此我需要隔离式馈线。
如果 I 将1V 偏置到 UCC28070的 Vsense、并使用 等分辨率 IC 拉取 UCC28070的 VAO。
运行是否正常?
t=0时的输出为零电压、VSENSE<1V 时不起作用。
你有什么建议吗?
谢谢

Andy、您好!
感谢您阐明您打算如何使用此控制器。 我现在了解您的应用。
是的、我认为您的隔离式反馈的基本实施计划会起作用。
虽然我自己没有做过这种修改、但我可以 预测 还需要考虑其他注意事项:
1. 通常通过 VSENSE 输入提供输出过压保护(OVP)。 在 VSENSE 为固定值时、OVP 必须由单独的隔离反馈提供、同时在输出侧进行检测、并将关断信号连接到 UCC28070的其中一个引脚。 哪个引脚取决于您希望实现的 OVP 响应的类型。
内置 OVP (请参阅数据表中的功能方框图)通过 FAULT 信号关闭栅极驱动、但不影响任何其他功能。 我认为您可以通过下拉 SS 引脚并且 SS 上的电容非常低来模仿此功能。
如果您希望 OVP 进行完全关断并重新启动、我建议 OVP 反馈信号应将 VSENSE 拉至低于0.6V、然后放开。
2. 我建议使用电阻分压器将 VSENSE 设置为3.00V+/-1%。 这会将 VAO 电流降低到~2uA 或更低。 然后在 VAO 和 VDD (不是到 VREF)之间添加一个外部上拉电阻、使 VAO 隔离器负载电流在1V 至5V 范围内更恒定。 在 VAO 和 GND 之间放置一个5V 齐纳二极管、以钳制 VAO 上的最大电压。 (不要指望在方框图中乘法器输入上看到的5V 齐纳二极管。 这是 VA 电压上的内部钳位电路的表示、但不具有钳位外部电流的特性。)
3. 正常软启动必须由隔离式反馈控制器控制。
4. 由于 Buck-PFC 上的输入电流仅包含 MOSFET 电流(不是完整的电感器电流)、因此没有下降斜率分量、因此应通过将 RSYNTH 引脚拉至5V 以上来禁用电流合成。 RSYNTH 可直接连接至 VREF。 CSA 和 CSB 输入信号直接路由到电流放大器输入、绕过合成器。
也许还有关于将升压控制器转换为降压功能的其他详细信息、但我在这方面没有经验。 我的进一步帮助可能是有限的,但我会尝试,如果我能。
此致、
乌尔里希
Ulrich 您好
我有一些问题。
3. 正常软启动必须由隔离式反馈控制器控制。
这是什么意思? 如何执行该操作?
4. 由于 Buck-PFC 上的输入电流仅包含 MOSFET 电流(不是完整的电感器电流)、因此没有下降斜率分量、因此应通过将 RSYNTH 引脚拉至5V 以上来禁用电流合成。 RSYNTH 可直接连接至 VREF。 CSA 和 CSB 输入信号直接路由到电流放大器输入、绕过合成器。
我认为对于任何 CCM PFC (升压或降压)来说、都有完整的电感电流和斜率。
感谢您提供详细建议。
Andy、您好!
让我先回答有关#4的问题:
在升压和降压 PFC 中、电感器电流始终具有上升斜率电流和下降斜率电流。
不同之处在于、在降压 PFC 中、只有 MOSFET 开关 电流(电感器上升斜率)来自交流线路。 下降斜率电流流经"续流"二极管、不被视为 交流线路电流的一部分。
PFC 的工作原理是对来自线路的平均输入电流进行整形、因此只有开关电流脉冲贡献该平均线路电流。
(不久前、我犯了同样的错误、如果您习惯始终使用升压 PFC、那么这很容易实现。)
对于#3:
在您的应用中、SS 引脚不能用于软启动。 通常在启动时、电压放大器会限制 VAO 输出、从而使 VSENSE 能够缓慢上升、跟随 VSS 信号。 在应用中、VAO 由隔离式反馈信号控制、因此必须 在远程误差放大器侧控制软启动。 您需要在误差放大器基准或其输出上添加一个 SS 电路、以便误差电压在启动时缓慢上升。
然后、该缓慢上升通过隔离器传输到 VAO 引脚、以控制 IMO 增加的速度、该速度控制 PWM 占空比增加的速度。
此致、
乌尔里希