This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:效率计算

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338262/webench-power-designer-efficiency-calculation

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LMR43610

大家好、

我的客户使用 WEBENCH 进行直流/直流转换器仿真(LMR43610)。  

他们从 WEBENCH 获得了2条差分效率数据。

1. 91.8%, 首先设置输出5V ,则更改3V 输出的电阻

2. 80.9%,  首先设置输出3V ,则更改3V 输出的电阻

最后、电路的参数都是相同的、只是设置方式不同。  

我们为什么会得到这样一个不同的结果呢? 我不确定内部 计算方式、但我认为 计算基于与每个输出电压对应的数据。  

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    感谢您发送编修。  不知为何、我找不到 LMR43610的 Webench 模型。 我将向 Webench 小组进行核实。

    顺便说一下、我认为背景计算没有更新。  请参见标题、它仍然显示5V 输出。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhei:

    由于我无法重现问题、您能否为这两种情况分享 webench 设计链接?

    请在下面找到一个示例:

    步骤1 -通过插入所需的运行值创建设计。
    步骤2 -从左上角的下拉选项中单击"Share Design"。

    第3步-在‘Share the design‘选项下获取公共链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我共享我的 LM63610设计。

    您可以更改我的设计吗?

    1. 91.8%,  首先设置输出5V ,则更改3V 输出的电阻

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    2.80.9%、  首先设置输出3V ,则更改3V 输出的电阻

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享上述链接、

    我们将对此问题进行深入探讨、并 在下周前暂时向您提供更新

    沙欣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    感谢您分享上述链接、

    检查上述设计后、我们观察到、即使原理图中的反馈电阻器正在更新、由于用户输入仍然为5V Vout、WEBENCH 模式将考虑用户输入来计算效率。

    此处更新反馈电阻器只会更新少数运行参数。 因为您可以在以下操作点检查、具体取决于电阻器 实际输出电压 正在更新、但是在低温和高温 输出电压 仍然为5V。

    遗憾的是、这是 WEBENCH 基础架构的限制。 如果您有任何其他问题、敬请告知