主题中讨论的其他器件:LMR43610
大家好、
我的客户使用 WEBENCH 进行直流/直流转换器仿真(LMR43610)。
他们从 WEBENCH 获得了2条差分效率数据。
1. 91.8%, 首先设置输出5V ,则更改3V 输出的电阻
2. 80.9%, 首先设置输出3V ,则更改3V 输出的电阻
最后、电路的参数都是相同的、只是设置方式不同。
我们为什么会得到这样一个不同的结果呢? 我不确定内部 计算方式、但我认为 计算基于与每个输出电压对应的数据。
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 WEBENCH 进行直流/直流转换器仿真(LMR43610)。
他们从 WEBENCH 获得了2条差分效率数据。
1. 91.8%, 首先设置输出5V ,则更改3V 输出的电阻
2. 80.9%, 首先设置输出3V ,则更改3V 输出的电阻
最后、电路的参数都是相同的、只是设置方式不同。
我们为什么会得到这样一个不同的结果呢? 我不确定内部 计算方式、但我认为 计算基于与每个输出电压对应的数据。
此致、
三岳洋平
用户好!
感谢您分享上述链接、
检查上述设计后、我们观察到、即使原理图中的反馈电阻器正在更新、由于用户输入仍然为5V Vout、WEBENCH 模式将考虑用户输入来计算效率。
此处更新反馈电阻器只会更新少数运行参数。 因为您可以在以下操作点检查、具体取决于电阻器 实际输出电压 正在更新、但是在低温和高温 输出电压 仍然为5V。
遗憾的是、这是 WEBENCH 基础架构的限制。 如果您有任何其他问题、敬请告知