Other Parts Discussed in Thread: LMR43610
主题中讨论的其他器件:LMR43610
大家好、
我的客户使用 WEBENCH 进行直流/直流转换器仿真(LMR43610)。
他们从 WEBENCH 获得了2条差分效率数据。
1. 91.8%, 首先设置输出5V ,则更改3V 输出的电阻

2. 80.9%, 首先设置输出3V ,则更改3V 输出的电阻

最后、电路的参数都是相同的、只是设置方式不同。
我们为什么会得到这样一个不同的结果呢? 我不确定内部 计算方式、但我认为 计算基于与每个输出电压对应的数据。
此致、
三岳洋平