主题中讨论的其他器件: TPS54202
1.此 DC-DC 转换器使用 TI 制造商生产的 TPS54202H 芯片、手册中最大输出电流为2A;
2.此图输入为12V、输出为负压-12V、最大输出电容为44uF。 负载连接到可变电阻器以进行测试、当负载达到350mA (频繁开关)时、实际测量开始断续。 芯片每个端口相应的 GND (注意:实际输出是-12V)都经过测试、电压不成问题、符合手动要求
3:如果这个芯片设计用来输出一个正电压、5伏或任何其他电压就不是问题了、电流可以上升到1.5安或更高。 我实际上已经对它进行了测量、为什么无法将它设计为输出负压? 它是否与芯片内部电路有关?