Other Parts Discussed in Thread: LMR38025, LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38025 主题中讨论的其他器件: LM5013
您好!
我有疑问。 LMR38025是否 可用于 Flybuck 拓扑?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您与我们联系。 您的运行条件是什么?
首先、Fly-Buck 需要同步降压器件、即使用同步整流器。 LM5013使用二极管整流器、因此不支持 Fly-Buck。
在 Fly-Buck 运行期间、SW 电流可能变为负值、即 SW 灌入 A 电流。 根据初级和次级负载之间的负载分配、 LMR38025可能支持 Fly-Buck、也可能不支持 Fly-Buck、因为其-1A (SW 灌电流)限制。
谢谢。
友好