This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025:LMR38025 Flybuck 解决方案

Guru**** 2502695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38025, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340944/lmr38025-lmr38025-flybuck-oproblem

器件型号:LMR38025
主题中讨论的其他器件: LM5013

您好!

我有疑问。 LMR38025是否 可用于 Flybuck 拓扑?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     LM5013是否可用于 Flybuck 拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。  您的运行条件是什么?

    首先、Fly-Buck 需要同步降压器件、即使用同步整流器。  LM5013使用二极管整流器、因此不支持 Fly-Buck。  

    在 Fly-Buck 运行期间、SW 电流可能变为负值、即 SW 灌入 A 电流。 根据初级和次级负载之间的负载分配、 LMR38025可能支持 Fly-Buck、也可能不支持 Fly-Buck、因为其-1A (SW 灌电流)限制。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我了解。