This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:FLT 引脚始终为低电平

Guru**** 2517740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338790/ucc21750-flt-pin-always-low

器件型号:UCC21750

您好!

我将 UC21750栅极驱动器用于 Vienna 整流器应用。 我已将 DESAT 引脚连接到 COM、但 FLT 引脚仍为低电平。

注意:电路板上有6个栅极驱动器、其中两个按预期工作。 因此;

1 -我使用新的驱动器替换了栅极驱动器、

2-我移除了相关 FLT 引脚所连接的缓冲器。

3-我观察到 DESAT 引脚、它始终为低电平(连接到 COM)

程序开始时、所有驱动器的 FLT 引脚均处于高电平状态。 FLT 引脚在开关开始后变为低电平。

编辑:连接到 FLT RDY 和 RST 引脚的10kohm 上拉电阻。

我的问题是、哪些条件可以触发 DESAT 以外的 FLT 引脚? 或者 DESAT 引脚可能会以某种方式触发 FLT、即使它为低电平也是如此。   

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 E2E 上发帖。

    当 DESAT 引脚上的电压超过 DESAT 阈值电压的时间超过 DESAT 抗尖峰脉冲滤波时间时、FLT 引脚被设计为变为低电平。

    DESAT 引脚短接到 COM 会禁用栅极驱动器 DEAST 功能(DESAT 电压绝不会超过阈值)、FLT 引脚不应保持低电平。 我有一些问题可以更好地描述问题:

    • 运行该测试时、您是在整流器上施加高电压来运行系统、还是该程序仅打开和关闭功率 MOSFET?
      • 如果施加高电压后问题出现、您可以尝试在未施加高电压的情况下运行测试?(仅打开和关闭 MOSFET)
        • FLT 引脚是否在未施加高电压的情况下仍然触发低电平?
    • 如果施加了高电压后出现问题、您能否提供 FLT 引脚触发时测试条件的更多详细信息?(即、总线电压是多少、流经开关的电流电平是多少)

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的答复。

    我不对整流器施加高电压(约30V L-N)、但 FLT 引脚仍为低电平。 当我禁用时、栅极驱动器 FLT 引脚为高电平。

    现在、系统还有另一个问题。 一旦解决问题、我将尝试在不施加任何电压的情况下切换 MOSFET、并分享结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    感谢您的更新。 如果没有切换高电压、则可能导致 FLT 引脚变为低电平的内容对我没有意义。

    请根据另一个系统问题已解决的情况分享结果。

    如果同时有任何其他栅极驱动器问题、请告诉我。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我将 R65替换为5K1上拉电阻。 起初、问题似乎得到了解决、但仍然是 随着电流电平的增加、FLT 引脚变为低电平。 为什么即使 DESAT 连接到 COM、也会发生这种情况?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    您是说 FLT 变为低电平吗?

    您是否能够确认在未施加高电压时 FLT 引脚是否变为低电平?

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    抱歉混淆了、是的、我是指在没有施加高电压时 FLT 变为低电平。 我想这与电流电平有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mert:

    我有点困惑。 在上一条评论中、您提到 FLT 引脚在未施加高电压时变为低电平。

    • 这对我来说毫无意义。 不施加高电压时、不会向系统施加功率级瞬态、这意味着不会向驱动器施加传导或辐射功率级噪声。 当不施加高电压时、栅极驱动器将在无应力的情况下工作、FLT 应始终保持高电平

    然后、您会提到、您认为它与电流电平有关。

    • 仅当施加高电压时、才会显示功率级电流电平。
      • 您是指功率级输出电流还是指的是哪个电流?

    如果我的理解有误、请更正我。

    此致、

    安迪·罗布勒斯