您好!
我将 UC21750栅极驱动器用于 Vienna 整流器应用。 我已将 DESAT 引脚连接到 COM、但 FLT 引脚仍为低电平。
注意:电路板上有6个栅极驱动器、其中两个按预期工作。 因此;
1 -我使用新的驱动器替换了栅极驱动器、
2-我移除了相关 FLT 引脚所连接的缓冲器。
3-我观察到 DESAT 引脚、它始终为低电平(连接到 COM)
程序开始时、所有驱动器的 FLT 引脚均处于高电平状态。 FLT 引脚在开关开始后变为低电平。
编辑:连接到 FLT RDY 和 RST 引脚的10kohm 上拉电阻。
我的问题是、哪些条件可以触发 DESAT 以外的 FLT 引脚? 或者 DESAT 引脚可能会以某种方式触发 FLT、即使它为低电平也是如此。
提前感谢您。