This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ25303J 的替代产品

Guru**** 2766925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J, BQ24105-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342023/bq25303j-alternative-for-bq25303j

器件型号:BQ25303J
主题中讨论的其他器件: BQ24105-Q1

您好!  

我在设计中使用 BQ25303J 作为电池充电器。 但该器件不是汽车级和工作温度范围、温度范围为–40°C 至85°C。

您能否为您推荐具有汽车级和高工作温度范围的电池充电器?

输入电压高达17V 或更高

电池充电电压4.1/4.2V

充电器类型:降压或降压升压

电池充电电流:2A

升压电压:5.2V/2A

请建议正确部件(独立充电器或带 Booster 的充电器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chin:

    我们有一个称为 BQ24105-Q1的独立开关充电器、这是一种支持16V 输入电压的2A 充电器。

    此致、

    查尔斯·哈森