Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J, BQ24105-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25303J 主题中讨论的其他器件: BQ24105-Q1
您好!
我在设计中使用 BQ25303J 作为电池充电器。 但该器件不是汽车级和工作温度范围、温度范围为–40°C 至85°C。
您能否为您推荐具有汽车级和高工作温度范围的电池充电器?
输入电压高达17V 或更高
电池充电电压4.1/4.2V
充电器类型:降压或降压升压
电池充电电流:2A
升压电压:5.2V/2A
请建议正确部件(独立充电器或带 Booster 的充电器)