This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:启动充电问题-已解决!

Guru**** 2579275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341919/bq24297-issue-initiating-charging---resolved

器件型号:BQ24297

问题已解决:SMT 已放置值为3.1K 而不是 31.6K 的 RT1/2电阻(根据建议)

——

您好!

我们 使用 WEBENCH 工具  BQ24297 功率 IC。 由于 TS 电阻器配置、未触发充电。

状态:

IC 表示它 未在充电 (REG08值十六进制84)-给出的值为10 =适配器端口、00 =未在充电。

FAULT REG09提供的值"过热"、因此未启用充电。

单独测量的锂离子电池电压为3.9V。

采用外部热敏电阻 RTH 103AT 更改了 TS = 1.6V、REGN = 5V

为了启用充电、我们应该在 VHTF 46%<>VLTF 73%的范围内。 现在、使用默认电阻器值时、误差大约为38%。

Question:  

1. 充电器为什么不充电。  

组件:

R41a = RC0402FR-075K23L => 5.23K
R43a = ERJ-2RKF3162X => 31.6K (组件错误3.1K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jussi:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 我看到您更新了主题、表明您的充电问题已通过使用 TS 引脚电阻网络的推荐电阻器得到解决。

    因此、请将该线程视为已结束。 如果您在 BQ24297 IC 上还有任何其他问题、请随时回复此主题。  

    此致、

    加勒特