请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C53-Q1 主题中讨论的其他器件:TIDA-01505
您好、专家!
您能否分享满足这些要求的参考设计? 谢谢。
1.输入电压:150-900V、输出电压:14V、输出电流:3A
拓扑:反激式、次级反馈
3.<3A 输出:对电压源工作;>3A 输出:对电流源工作
我已 向客户提供 TIDA-01505、 电流源模式让人困惑。 请帮您解决此问题。 谢谢。
此致
郭松珍