This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C53-Q1:参考设计建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337839/ucc28c53-q1-reference-design-recommendation

器件型号:UCC28C53-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01505

您好、专家!

您能否分享满足这些要求的参考设计? 谢谢。

1.输入电压:150-900V、输出电压:14V、输出电流:3A

拓扑:反激式、次级反馈

3.<3A 输出:对电压源工作;>3A 输出:对电流源工作

我已 向客户提供 TIDA-01505、 电流源模式让人困惑。 请帮您解决此问题。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您所说的"电流源模式"-您能否解释一下您不理解电路的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长时间没有通信、我认为不需要此支持、问题已经解决。 我将关闭该主题。