This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设计审查

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342325/tps546d24a-design-review

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件:TPS546D24

您好!

我的客户请求 TI 审核 TPS546D24ARVF 设计。

请查看以下他们的设计、看看是否有任何问题。

e2e.ti.com/.../TPS546D24_5F00_N.pdf

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    您可以完成 Excel 电子表格(下面的链接)吗? 这将有助于我们简化审查过程、并使我们能够提供更彻底的审查。  

    https://www.ti.com/tool/download/SLURB01

    谢谢!

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢你的帮助。

    下面是您请求的 Excel 文件和客户修改的电路图。 请回顾一下。

    e2e.ti.com/.../TPS546D24ARVF.zip

    他们还有其他问题。

    问题1: 客户的第一个电路是参考 TI Webench 创建的。 为什么 Webench 和 Excel 文件的引用(如建议设置)不同?

    问题2. 用户应优先选择哪个参考?

    问题3: 使用上述设计时、在正常运行后、是否可以仅通过 PMBus 监控状态、而不通过 PMBus 进行控制?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    我在原理图中发现了一些严重错误。

    1. MSEL2引脚电阻器:客户已将其设置为四相、而不是单相(独立)。 请将底部电阻器(R1476)从17.6k 更改为10k。  
    2. 缺少 AVIN 旁路电容器。 请添加一个额定电压至少为最大 AVIN 电压1.5倍的最小值为1uF X5R 或更好的陶瓷旁路电容器。 旁路至 AGND。  
    3. 请确保 AGND 和 PGND 单点直接连接到散热焊盘。 在原理图中、我们通常将 AGND 和 PGND 分开并使用网带连接组件进行连接、如下所示。 引脚搭接电阻器(MSEL1、VSEL、ADRSEL 和 MSEL2)均应以 AGND 为基准。 AVIN 旁路电容器也应以 AGND 为基准。  


      Unknown 说:
      q1. 客户的第一个电路是参考 TI Webench 创建的。 为什么 Webench 和 Excel 文件的引用(如建议设置)不同?

      TI Webench 是一个很好的起点。 它提供了我们的 Excel 工具不提供的其他信息、例如效率、元件型号等。

      但是、在查看原理图时、Excel 工具会更好、因为它包含原理图和布局检查清单、您可以快速输入值并检查结果。 我预计 Webench 和 Excel 之间的差异很小、但如果差异很大、我们需要逐例进行查看。

      Unknown 说:
      Q2. 用户应优先使用哪个参考?

      两种工具都很棒、只要客户觉得自己合适、但我建议使用 Excel 查看最终设计。  

      问题3: 使用上述设计时、在正常运行后、是否可以仅通过 PMBus 监控状态、而不通过 PMBus 进行控制?

      此致、

      [/报价]

      是的、该器件应能够在没有 PMBus 控制的情况下加电、而 PMBus 只可用于状态监控。