我们了解 UCC28711的开关频率随输出变化而变化。 (我已经看到 UC28C40被用于连接电阻器和电容器以进行用户设置)。
查看 UCC28711的数据表可知、它有频率调制模式和幅度调制模式、在某些范围内似乎是自动选择的。
我是否理解到产品不需要随意固定开关频率、这一点是正确的?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

我认为、从 HT+点到 HV 启动点接地点的电压完全由输入电压决定、与 MOSFET 的开/关状态无关。 移动 Q2后、VDD 将充电。
然而、在本例中、D13的电压电平波动如下。 此外、虽然 DRV 的栅极电压会按照手册中的规定输出三个、但之后不会输出。 (负载侧处于空载条件下。)
CH1:VDD (C10电压)
CH2:齐纳电压(D13-PGND)
CH3:Q2 Vgs


我对以下内容感到好奇:
抱歉、我一直有很多问题。 谢谢你!
我理解您的回答如下:
这是我的理解,这是正确的,我的 SMPS 有一个故障。
我的问题是:
我认为、如果此时未对 VSpin、VFB 和 CS 引脚施加任何异常电压、可假设没有故障。 是这样吗?
如果 是次级侧、空载条件、数据表中似乎没有相应的情况标记为故障。 这也是正确的吗? 是否可以将无负载视为与当前发生的故障无关?
您好!
1.如果 Vs 上没有异常电压不会触发 OVP、CS 异常电压会触发 OCP。 因此、必须使用数据表中规定的 OVP 和 OCP 阈值来验证这一点- Vs 为4.6V、CS 为1.2。 此外、如果存在足够的输入电压且未高于 Ivsl (RUN)阈值和 RS1与匝数比(NPA)定义的棕色电压、这也可能会导致启动问题。
2.是的故障也可以在无负载的情况下触发。 即使空载、也能实现 OCP 或 OVP。
谢谢!
此致、
哈里什