This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341733/ucc28711-ucc28711

器件型号:UCC28711

我们了解 UCC28711的开关频率随输出变化而变化。 (我已经看到 UC28C40被用于连接电阻器和电容器以进行用户设置)。

查看 UCC28711的数据表可知、它有频率调制模式和幅度调制模式、在某些范围内似乎是自动选择的。

我是否理解到产品不需要随意固定开关频率、这一点是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信杓:

    感谢您与我们联系。

    是的、您回答正确。 设计的最大开关频率将受到 Lm 和 IPK 值的限制。

    控制器可以切换至高达100kHz (在数据表中指定)、必须注意选择 Lm 并且 RCS 不会超出该限制。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、从 HT+点到 HV 启动点接地点的电压完全由输入电压决定、与 MOSFET 的开/关状态无关。 移动 Q2后、VDD 将充电。

    然而、在本例中、D13的电压电平波动如下。 此外、虽然 DRV 的栅极电压会按照手册中的规定输出三个、但之后不会输出。 (负载侧处于空载条件下。)

    CH1:VDD (C10电压)
    CH2:齐纳电压(D13-PGND)

    CH3:Q2 Vgs

    我对以下内容感到好奇:

    1. 我的发电机电压有什么问题吗?
    2. 栅极电压的运行是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 信杓:

    以上是一个典型的启动波形。  VDD 充电至开启阈值、在此阈值处、它在 DRV 上给出3个脉冲以使输出电压和辅助电压上升。 如果在此期间有故障、IC 会关断、这是正常行为。

    hv 引脚波形看起来正常。 有一个内部逻辑可以使电流源在电容器充电(钳位到特定的电压)时为 Vdd 充电、当它达到 UVLO 关断限制时、可能会出现输入电压。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我一直有很多问题。 谢谢你!

    我理解您的回答如下:

    输入电压施加到 HV 引脚->内部 UCC28711、IHV 电流源工作(这就是 CH2电压在我的上限时降低的原因) ->原理图中的 C10电容器已充电->超过了 UVLO 阈值-> DRV 产生3个脉冲->如果一切正常、运行会继续、但如果出现故障、运行会停止。

    这是我的理解,这是正确的,我的 SMPS 有一个故障。

    我的问题是:

    1. 我认为、如果此时未对 VSpin、VFB 和 CS 引脚施加任何异常电压、可假设没有故障。 是这样吗?

    2. 如果 是次级侧、空载条件、数据表中似乎没有相应的情况标记为故障。 这也是正确的吗?  是否可以将无负载视为与当前发生的故障无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.如果 Vs 上没有异常电压不会触发 OVP、CS 异常电压会触发 OCP。 因此、必须使用数据表中规定的 OVP 和 OCP 阈值来验证这一点- Vs 为4.6V、CS 为1.2。 此外、如果存在足够的输入电压且未高于 Ivsl (RUN)阈值和 RS1与匝数比(NPA)定义的棕色电压、这也可能会导致启动问题。

    2.是的故障也可以在无负载的情况下触发。 即使空载、也能实现 OCP 或 OVP。

    谢谢!

    此致、

    哈里什