主题中讨论的其他器件:TLC6C5816-Q1、TLC6C5712-Q1
大家好、
在数据表中、提供了有关清除寄存器的说明。 请告诉我上电后输入逻辑低电平的建议时间。
还需要知道器件是通过复位激活的。 在释放复位后、器件何时接受信号?
此致、
三岳洋平
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、提供了有关清除寄存器的说明。 请告诉我上电后输入逻辑低电平的建议时间。
还需要知道器件是通过复位激活的。 在释放复位后、器件何时接受信号?
此致、
三岳洋平
尊敬的 Youhei:
1.关于您的问题,您想知道以下信息吗?
对于 Time1、我们在设计和评估过程中没有关注 CLR 的最小时间要求、 但在数据传输状态下、如果数据从存储寄存器传输到输出缓冲器、CLR 应该为高电平;如果客户想要使用 CLR 清除所有寄存器、我认为在数据传输之前、CLR 应该完成翻转并恢复到高电平状态。
对于 Time2、应完成12位数据传输、这意味着至少需要12个 SRCK 时钟。
此外、我们也注意了 SERIN、SRCK、RCK 等的时序。 有关更多详细信息、请访问该链接。 TLC6C598-Q1和 TLC6C5912-Q1移位寄存器 LED 驱动器应用。
2.关于新器件,您需要多少渠道? 如果需要12通道和诊断、则选择 TLC6C5712-Q1。 是有益的。 如果您需要具有移位寄存器的8通道或16通道解决方案、请考虑 TLC6C5816-Q1。
非常感谢!
Br、
海利。