This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:清零时间寄存器

Guru**** 1101410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5712-Q1, TLC6C5816-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323988/tlc6c5912-q1-time-of-clear-register

器件型号:TLC6C5912-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC6C5816-Q1、TLC6C5712-Q1

大家好、

在数据表中、提供了有关清除寄存器的说明。 请告诉我上电后输入逻辑低电平的建议时间。

还需要知道器件是通过复位激活的。 在释放复位后、器件何时接受信号?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhei,

    将回复此主题的 TI 团队将庆祝美国中部时间2/9至2/17美国新年。 感谢您的耐心。  请预计在2月19日至2月23日的一周内会有回复。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhoude:

    好的。 如果您推荐较新的器件、请告诉我。

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,您可以在24小时内给我们反馈吗?

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 E2E 帖子分配给了相应的人、所以您应该很快就会得到回复。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    1.关于您的问题,您想知道以下信息吗?

    • Time1->从上电到 输入 CLR 逻辑低电平的时间。
    • Time2-->从输入 CLR 逻辑高电平到输出有效的时间?

      对于 Time1、我们在设计和评估过程中没有关注 CLR 的最小时间要求、 但在数据传输状态下、如果数据从存储寄存器传输到输出缓冲器、CLR 应该为高电平;如果客户想要使用 CLR 清除所有寄存器、我认为在数据传输之前、CLR 应该完成翻转并恢复到高电平状态。

      对于 Time2、应完成12位数据传输、这意味着至少需要12个 SRCK 时钟。

    此外、我们也注意了 SERIN、SRCK、RCK 等的时序。 有关更多详细信息、请访问该链接。  TLC6C598-Q1和 TLC6C5912-Q1移位寄存器 LED 驱动器应用

    2.关于新器件,您需要多少渠道? 如果需要12通道和诊断、则选择 TLC6C5712-Q1。 是有益的。 如果您需要具有移位寄存器的8通道或16通道解决方案、请考虑 TLC6C5816-Q1。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    谢谢你。

    很抱歉有误导性、对于 Time1、我想问用户需要连续多长时间输入 L 以进行寄存器清零。 不是从加电到输入 CLR 逻辑低电平的时间。

    或者没有时间要求、 只寻找下降沿?

    对于 Time2、我的理解如下。 是这样吗? 我的客户希望知道寄存器清除后的起始位时序。

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    正如我之前提到的、我们没有太注意 CLR 的时序要求、  但就我而言、CLR 的传播速度必须与其他引脚和引脚条件相当、因此我认为如果在 IC 引脚附近测量脉冲宽度>1.5us 应该可以。

    如果你指的是蓝色框"清零寄存器"、意思是 CLR 为低电平、我认为是正确的。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    谢谢你。

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    让我确认一下 Time2。

    请告诉我 在释放复位后他们需要为输入信号留出多少时间裕度。  

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    没有特殊的时间要求。 CLR 上的逻辑低电平会将器件中的所有寄存器清零。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    您是说、复位后的下一个时钟可以接受信号信息、对吧?

    此致、

    友平  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    抱歉、令您感到困惑、根据数据表的说明、没有特别提及此延迟时间。

    为了保持足够的时间裕度、客户可以保留比几个时钟更长的时间、例如几微秒、以确保器件正常工作。

    非常感谢!

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    感谢您的回答。

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    上电时设置 CLR = L 是否能够充分防止闪光灯?

    当 G (EN)= L 固定时、客户关心上电时是否出现闪光。  

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    闪光灯的含义是什么?  

    当 CLR 为低电平时、 器件中的所有寄存器都将被清除、并且不输出。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    例如、FET 是否会由于浪涌电流而暂时打开并亮起?  

    此致、

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhui:

    在上电时输入"CLR = L"命令、即可将实际数据从我身边传输到器件中、如果闪光灯遵循正确的顺序、则不会触发闪光灯。

    客户也会在电路板上进行测试。

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailee:

    谢谢你。 我懂了。

    此致、

    友平