This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:Vin1或 Vout 为"浮点"时的行为

Guru**** 2514585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, BQ24081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340747/tps2116-behaviour-when-vin1-or-vout-are-floating

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: BQ24081

大家好、

我正在使用一款由锂离子电池供电的设备、当电池放电时、该设备可以通过 USB 供电。 我选择了 TPS2116在电池和 USB 电源之间切换。

该部分原理图如下所示:

系统在运行时的标称电流消耗为~90mA (150mA max)。 可以使用电源开关将其禁用。 未显示为电池充电电路(基于 BQ24081)。

功能如下:

-在没有插入 USB 的情况下,设备将由电池供电运行,并可以使用开关关闭。

-插入 USB 后,设备应通过 USB 为电池充电并运行系统负载。 系统可以使用开关关闭、但电池充电将继续、直到完成。

在阅读完本论坛上的其他问题后、我有一些问题:

1.拔下 USB 后 TPS2116是否可以正常工作? PR1电阻器是否足以将 Vin1拉低至0V? 如果电流不够、浮点输入是否会导致问题?

2.当开关打开时、TPS2116是否会正常工作? 输出端将根本没有负载。 这会导致意外行为吗? 在这种情况下、USB 可能已插入或已拔下。 它是否有任何轴承?

我更希望 VUSB 在单独使用电池运行时不显示任何电压(开关打开或关闭)、并希望在任何情况下都没有(或极少)进入电池的反向电流。

我的设计是否正确? 电容器是否足够大、可以承受系统负载?

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、TPS2116应在优先级模式下运行(因此当存在 USB 时始终使用)、且阈值电压为~4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    1.可以、只要 VIN1悬空在图片所示的位置、PR1电阻器就会将其拉至接地。 悬空输入没有问题。

    2.是的,没有负载电流是可以的。 只要 VOUT 上没有额外源(不是 VIN1或 VIN2)会导致电流从 VOUT 流向有源 VINx (看起来不会如此)、那么从输出到输入之间就不会导通。 输入之间没有跨导、并且设计看起来不错。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。