主题中讨论的其他器件: BQ24081
大家好、
我正在使用一款由锂离子电池供电的设备、当电池放电时、该设备可以通过 USB 供电。 我选择了 TPS2116在电池和 USB 电源之间切换。
该部分原理图如下所示:
系统在运行时的标称电流消耗为~90mA (150mA max)。 可以使用电源开关将其禁用。 未显示为电池充电电路(基于 BQ24081)。
功能如下:
-在没有插入 USB 的情况下,设备将由电池供电运行,并可以使用开关关闭。
-插入 USB 后,设备应通过 USB 为电池充电并运行系统负载。 系统可以使用开关关闭、但电池充电将继续、直到完成。
在阅读完本论坛上的其他问题后、我有一些问题:
1.拔下 USB 后 TPS2116是否可以正常工作? PR1电阻器是否足以将 Vin1拉低至0V? 如果电流不够、浮点输入是否会导致问题?
2.当开关打开时、TPS2116是否会正常工作? 输出端将根本没有负载。 这会导致意外行为吗? 在这种情况下、USB 可能已插入或已拔下。 它是否有任何轴承?
我更希望 VUSB 在单独使用电池运行时不显示任何电压(开关打开或关闭)、并希望在任何情况下都没有(或极少)进入电池的反向电流。
我的设计是否正确? 电容器是否足够大、可以承受系统负载?
谢谢。
克里斯