尊敬的
关于 BQ79606 FMEDA 计算工具、我们有一些问题需要您的帮助:
- 中的"生命周期" 。 我们项目的生命周期非常特殊,需要15年,但有效运行时间为27550小时。 FMEDA 工具的生命周期是否可以根据我们的要求进行修改?
- 中的运行剖面 基于 IEC/TR 62380、您是否可以提供 SN29500版本?
- 该 FMEDA 计算工具是否仅用于电芯电压监测和温度监测、即 SG1和 SG2。 如果我们要计算 SG3和 SG4的 FMEDA、 即电芯电压保护和温度保护、我们是否需要使用新的 FMEDA 计算工具?
- 关于 在 FMEDA 计算工具中、我们只需要选择每个引脚的相应故障模式是否与安全相关、即 G 列? 我们是否需要选择相应的安全机制、即列 N? 因为在此表中、相应的安全机制已被选择。 如果我们希望为特定失效模式选择另一个安全机制、 我们是否需要分析该机制的适用性和覆盖范围?

- 关于 FMEDA 计算工具中的规格。 我们不是很清楚子电路块的故障模式对安全目标或芯片级系统功能的影响。 TI 是否有一些文档或 材料介绍这些失效模式的系统级影响和每个器件的功能定义?

下图是我们使用的 FMEDA 计算工具。