This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606A-Q1:关于使用 FMEDA 计算工具的问题

Guru**** 2560480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339758/bq79606a-q1-the-question-about-using-fmeda-calculate-tool

器件型号:BQ79606A-Q1

尊敬的

 关于 BQ79606 FMEDA 计算工具、我们有一些问题需要您的帮助:       

  1. 中的"生命周期" 。  我们项目的生命周期非常特殊,需要15年,但有效运行时间为27550小时。  FMEDA 工具的生命周期是否可以根据我们的要求进行修改?
  2. 中的运行剖面 基于 IEC/TR 62380、您是否可以提供 SN29500版本?
  3. 该 FMEDA 计算工具是否仅用于电芯电压监测和温度监测、即 SG1和 SG2。 如果我们要计算 SG3和 SG4的 FMEDA、 即电芯电压保护和温度保护、我们是否需要使用新的 FMEDA 计算工具?
  4. 关于 在  FMEDA 计算工具中、我们只需要选择每个引脚的相应故障模式是否与安全相关、即 G 列? 我们是否需要选择相应的安全机制、即列 N? 因为在此表中、相应的安全机制已被选择。 如果我们希望为特定失效模式选择另一个安全机制、  我们是否需要分析该机制的适用性和覆盖范围?

  1. 关于 FMEDA 计算工具中的规格。 我们不是很清楚子电路块的故障模式对安全目标或芯片级系统功能的影响。 TI 是否有一些文档或 材料介绍这些失效模式的系统级影响和每个器件的功能定义?

下图是我们使用的 FMEDA 计算工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片应该是这个、抱歉犯了这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加新问题:

    AVSS 引脚用于连接 GND、AVSS 是测量的参考地。 所以我想确认 AVSS 引脚是否与安全功能相关? 以及 AVSS 引脚开路故障是否是安全相关故障模式?

    在 BQ79606中、有两个 AVSS 引脚:AVSS_15和 AVSS_45。 但它们的功能似乎是不同的。 AVSS_15和 AVSS_45的开路故障没有任何安全机制可覆盖。 如果我选择"Yes"以设置 AVSS 的开路故障与安全功能相关、但没有相应的安全机制覆盖它们、则会导致 SPFM 压降过多、达到92.17%。 所以我想知道如何处理这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    我将能够在明天(3/22)提供此 E2E 的答案。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    由于这些问题在一个 E2E 中有很多问题、而且我们的 FMEDA 团队目前尚未得到解答、他们将能够在下周回答这些问题。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    您是否有公会线介绍如何使用 FMEDA 计算工具? 这将是非常有希望的。

    您能在提供答案时给我们更准确的时间吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:  

    我们的 FMEDA 团队表示他们明天将能够回复并给出一些答案。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zizhen:

    [报价 userid="599448" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339758/bq79606a-q1-the-question-about-using-fmeda-calculate-tool "]"生命周期"(位于 。  我们项目的生命周期非常特殊,需要15年,但有效运行时间为27550小时。 那么 FMEDA 工具的生命周期是否可以根据我们的要求进行修改?
      1. 是的、您可以在"Mission Profile Tailoring"选项卡上修改此内容。 tau (on)和 tau (off)是根据 t1、t2、t3中列出的值计算出来的、这是3个温度中每一个的上电时间。 如果你采取27550小时,这是0.20967的15年,并将其分成温度,你将有总的活动时间。
    Unknown 说:
    中的操作配置文件 基于 IEC/TR 62380、是否可以提供 SN29500版本?

    此报告将生成、并应在本周结束时(3/29)提供。

    Unknown 说:
    此 FMEDA 计算工具是否仅用于电芯电压监测和温度监测、即 SG1和 SG2。 如果我们要计算 SG3和 SG4的 FMEDA、 即电芯电压保护和温度保护、我们是否需要使用新的 FMEDA 计算工具?

    目前、需要修改 FMEDA 以允许 SG3和 SG4。 此修改可能需要到下一周结束(4/5)。

    1. 关于 在  FMEDA 计算工具中、我们只需要选择每个引脚的相应故障模式是否与安全相关、即 G 列? 我们是否需要选择相应的安全机制、即列 N? 因为在此表中、相应的安全机制已被选择。 如果我们希望为特定失效模式选择另一个安全机制、  我们是否需要分析该机制的适用性和覆盖范围?

    [/报价]

    如果某个引脚与您的应用的安全无关、您可以更改 G 列中的值。为每个引脚选择的安全机制是适合的。 如果您想使用其他安全机制或用户定义的外部机制、则必须确定适用性和覆盖范围。

    Unknown 说:
    关于 FMEDA 计算工具中的规格。 我们不是很清楚子电路块的故障模式对安全目标或芯片级系统功能的影响。 TI 是否有一些文档或 材料可以介绍这些失效模式的系统级影响和每个器件的功能定义?

    电路块说明提供了一些信息、数据表还应介绍这些块。  与 SG 相关的子电路故障模式不在电子表格中。 在后续的 BQ 器件中、我们开始生成这些信息。

    AVSS 引脚用于连接 GND、AVSS 是测量的参考地。 所以我想确认 AVSS 引脚是否与安全功能相关? 以及 AVSS 引脚开路故障是否是安全相关故障模式?

    在 BQ79606中、有两个 AVSS 引脚:AVSS_15和 AVSS_45。 但它们的功能似乎是不同的。 AVSS_15和 AVSS_45的开路故障没有任何安全机制可覆盖。 如果我选择"Yes"以设置 AVSS 的开路故障与安全功能相关、但没有相应的安全机制覆盖它们、则会导致 SPFM 压降过多、达到92.17%。 所以我想知道如何处理这种情况。

    [/报价]

    DVSS 和 CVSS 被视为与安全相关且具有 GND 开路检查(SM24和 SM34)。 它们连接到 AVSS、因此2个 AVSS 引脚的引脚连接损耗不会视为安全相关。

    此致、

    大卫

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的回答。 他们几乎解决了我的问题。

    关于答案:

    此文件将生成,并应在本周结束时提供(3/29)。

    生成 SN29500版本 FMEDA 计算工具后、您能否将其发送到我的电子邮件(zizhen.yu@preh.cn)或添加到我的 TI 帐户(zizhen.yu@preh.cn)中。

    目前,需要修改 FMEDA 以允许 SG3和 SG4。 此修改可能需要到下一周结束(4/5 )。

    时间对我们来说是可以的。 此外、您能否以上述相同的方式将其发送给我?

    DVSS 和 CVSS 被视为与安全相关且具有接地开路检查(SM24和 SM34)。 它们连接到 AVSS、因此2个 AVSS 引脚的引脚连接损耗不被视为安全相关。

    如果我们只使用 SM34 DVSS 开路 检查、而不使用 SM24 CVSS 开路检查、那么 VSS 开路检查是否可以且足够? 由于我们在 ECU 中仅使用一个 BQ79606、并使用 UART 进行通信、因此定制了与 CVSS 相关的 SMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    因为我们仅使用 一件 BQ79606 并使用 UART 到通信 ,因此,一些不相关的 SMS 已经量身定制。

    我希望您可以帮助确定这些故障模式是与安全无关、还是可以由其他 SMS 涵盖、以及如何处理这些情况

    1. 子电路模块: A4_IREF ,故障模式:  LDO_VLDO REF 电流偏移 ...... 因为我们在 ECU 中仅使用一个 BQ79606、并使用 UART 进行通信。 因此、这种故障模式与安全无关、对吧?
    2. 子电路模块:  A4_IREF ,故障模式: VIF 基准电流失调...与"1"相同。  因此、这种故障模式与安全无关、对吧?
    3. 子电路模块: H11_CLK_CTRL ,故障模式: 数字内核故障/复位数字内核跳闸失败/UART 时钟输出故障的 HFO 频率 div 公司名称: SM500&SM502&SM508&SM509~SM513介绍了这些故障模式。 但是、 由于采用了通信方式、SM509~SM513已经进行了定制。 那么、这些故障模式可以用其他 SMS 来覆盖?
    4. 子电路模块:  K1_OSC_32M , 故障模式: 输出频率漂移/频率快不正确>10%/频率慢不正确>10% ...... SM500&SM502&SM508&SM509~SM513&SM720涵盖了这些故障模式。  但是、 由于采用了通信方式、SM509~SM513已经进行了定制。 那么、这些故障模式可以用其他 SMS 来覆盖? 例如 SM721?

    谢谢!