This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:禁用时的输出斜坡

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337113/tps82130-output-ramps-when-disabled

器件型号:TPS82130

无法正确启动 TPS82130、并且无法确定操作错误。

请参阅下面的2个示波器捕获和部分原理图。

黄色:5V (输入)

绿色: P1V0

蓝色: P1V8

红色: P3V3

黄色:5V (输入)

蓝色:U58引脚1

红色: P3V3

您可以看到、当使能引脚为低电平时(禁用 U58电源输出)、U58输出电压仍立即上升到1.8V 左右。

然后、当电源启用时、U58电压轨在预期的上升时间后上升至预期的3.3V。

我不明白这种情况是怎么发生的? 它应保持在0V、直到使能端变为高电平。

有人以前看到过这样的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    似乎在1V8到3V3之间有一个二极管。 您能否删除 R191和 R192并仅测试 U58以查看其是否正常工作?

    谢谢。

    此致、

    石屏市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shipeng。

    删除 R191和 R192后、我发现该器件仍然运行不正常。

    不幸的是、我还不能布置示波器屏幕截图、但通过上面所有4个电源轨的第一个屏幕截图、行为现在是一样的、除了3.3V 电源轨(U58、红色)在1.8V 电源轨(蓝色)上升后没有增加到3.3V。 它保持在初始~1.5V 电平。

    我想这是使能引脚现在悬空时的预期情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我的意思是、您可以禁用 U56和 U57、只能手动使用 CONTROL EN 测试 U58。  

    或者、您可以尝试移除 U58、然后查看在 U56和 U57启动时3V3是否仍能达到1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣的结果。

    禁用 U56和 U57的最简单方法是通过移除 L27和 L29断开5V 输入。

    当我这么做时、U58输出(P3V3)仍增加到1.5V、就像 U56和 U57正常运行时一样。

    我确认 U58使能引脚仍按预期为低电平。

    我无法完全从电路板的其余部分断开 P3V3输出。 此器件可能是怎么回事、或者电路板上其他地方的负载是否以某种方式将该电压推入 P3V3输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您可以尝试移除 L7以禁用 U58、从而查看电压是否由其他设备供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天回到这里。 在移除 L27和 L29后、 U58是电路板上剩下的唯一可用电源(除了+5V 电源)。

    不过、在移除 L7后、P3V3电源轨仍会增加到1.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、您的电路中必须有另一个电源。 请检查一下。

    谢谢。