This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:USB 转 GPIO2

Guru**** 2537760 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337105/usb-to-gpio2-usb-to-gpio2

器件型号:USB 转 GPIO2

我购买了 TI USB-TO-GPIO2用于 开发、并最终基于新程序进行生产。 我刚刚安装了 FUSION 2023年10月27日、版本可以在下面看到为版本7.10.1 [GUI]。  

我想将此监视器用作通用输入/输出监视器、但无法连接。  

我看到其他论坛主题具有相同的问题。 Fusion 是否在最新版本中支持 USB 转 GPIO2?

谢谢。
马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想查找一些文档、以了解如何将 Fusion 用作通用 GPIO 接口。 任何器件都未连接到 I2C/SMBus。 希望选择正确的目标、配置/写入输出和读取输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在屏幕截图中、所有警报、时钟和数据线路都设置为"开漏"。 TI 的大多数 EVM 板都需要2.2 kΩ 上拉电阻(请参阅以黄色突出显示的警告)。 如果您使用 TI 器件、请将所有人的上拉电阻更改为"FusionGUI"、然后将"器件扫描选项"更改为"device_ID/device_code/IC_device_ID、以查询2.2 kΩ 支持的所有器件。 从屏幕截图中可以看出、您的"器件扫描模式"当前设置为仅使用 DEVICE_ID 、它只能检测 UCD90XX/UCD92XX 器件。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:  

    感谢您的答复。 我已将设置更新为包含一个2.2K 上拉、并根据您的指定更新了扫描选项。 如何继续配置/读取/写入 GPIO? 有任何相关文献吗?

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew。

    启动 Fusion GUI -> Tools -> UCD90XX Device GUI -> SMBus Debug tool。 有部分介绍了 GPIO 读取/写入

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)