我购买了 TI USB-TO-GPIO2用于 开发、并最终基于新程序进行生产。 我刚刚安装了 FUSION 2023年10月27日、版本可以在下面看到为版本7.10.1 [GUI]。
我想将此监视器用作通用输入/输出监视器、但无法连接。

我看到其他论坛主题具有相同的问题。 Fusion 是否在最新版本中支持 USB 转 GPIO2?
谢谢。
马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我购买了 TI USB-TO-GPIO2用于 开发、并最终基于新程序进行生产。 我刚刚安装了 FUSION 2023年10月27日、版本可以在下面看到为版本7.10.1 [GUI]。
我想将此监视器用作通用输入/输出监视器、但无法连接。

我看到其他论坛主题具有相同的问题。 Fusion 是否在最新版本中支持 USB 转 GPIO2?
谢谢。
马特
您好、Matt、
在屏幕截图中、所有警报、时钟和数据线路都设置为"开漏"。 TI 的大多数 EVM 板都需要2.2 kΩ 上拉电阻(请参阅以黄色突出显示的警告)。 如果您使用 TI 器件、请将所有人的上拉电阻更改为"FusionGUI"、然后将"器件扫描选项"更改为"device_ID/device_code/IC_device_ID、以查询2.2 kΩ 支持的所有器件。 从屏幕截图中可以看出、您的"器件扫描模式"当前设置为仅使用 DEVICE_ID 、它只能检测 UCD90XX/UCD92XX 器件。
此致
安妮·恩戈
德州仪器(TI)