This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多种隔离式输出的器件选择(电压可选)

Guru**** 2782535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS563300, LM5160, TPS54302, TPS54308, TPS62933, LM5160A, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342128/part-selection-for-multiple-isolated-outputs-voltage-selectable

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件: TPS54302TPS54308TPS62933、TPS563300、、 LMR36520

您好!

我正在参与一个需要大量隔离式低电流输出的项目。 我目前正在考虑几种拓扑、包括 Flybuck /正向、反激式和 SEPIC、并想获得转换器建议。 以下是我的项目要求:

  • ~25VDC 输入电源(已建立)
  • 10-20路输出、均具有电隔离
  • 每个输出的 Iout 为0-10W (负载可以热插拔)
  • VOUT 必须在每个输出端使用跳线或开关进行现场可选、以修改分压器/反馈的电阻
  • 输出电压必须在~8.5V 和~17.5V 之间进行选择
  • 可以接受变压器/电感器上高达8%的 VOUT 压降(因此可能不需要次级侧调节)
  • 低最终噪声/纹波是首要考虑因素、因为负载器件通常包括敏感仪器
  • 按卷带定价、BOM 预算为每路输出3-4美元

我花了很多时间详细介绍 TI 的选择方案、希望您的工程师为我推荐用于原型设计的转换器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    感谢您与我们联系。  能否详细介绍一下您的应用?  

    • 所有负载是否会同时达到最大值(10W)、或者这些10-20输出的总负载均小于(10-20) x 10W?   
    • 通过跳线选择 Vout 时、所有输出电压是否都变为相同设置、或者每个输出是否可以不同?  
    • 您可以考虑多个 IC 每个产生一些输出、还是只想让一个 IC 产生所有10-20个输出?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的回复!

    • 所有负载电流在任何给定时间都将不同。 一些可能已断开连接、另一些可能变为10W。 因此、可将其视为10倍10W 输出、总共100W。 25V 电源不能提供这种电源。
    • 将单独设置每个输出。
    • 我计划为每个隔离式输出使用一个 IC、但乐于提供建议。

    再次感谢、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    让我来了解一下我们的产品系列(我更熟悉我们的产品系列器件、但 TI 拥有很多产品系列)、然后再给您回复。 我的理解是、如果每个输出电压需要独立调节、那么这种10至20个输出电压轨可能需要多个 IC。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这是合理的、我想不到任何可以节省器件数量的方法。 由于我的输出电压接近2:1、我曾考虑使用多抽头变压器、但同样、预算限制使我倾向于使用更便宜的耦合电感器、如 DRQ127-470-R。 不管怎样、我期待收到您的回复。 欢迎提出任何建议,因为我希望确保我在继续之前已有我的所有选择。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我的理解是、任何同步降压转换器都适用于 Flybuck 应用、只要它们符合其余的规格。 我希望这是正确的吗? 因此、我考虑了在这篇文章中标记的所有器件、以及更多内容。 因此、我希望您的专家意见可以帮助我确定此申请的最佳候选人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    如果您可以使用多个 IC、则可以 执行单个 PSR 反激式设计来获得严格调节的单输出(隔离式) 以支持10W 负载、那么您可以将其复制到总输出轨的多次。 耦合电感器可以用于此目的。 Vout 可以通过将电阻器网络连接到 IC 的 FB 电阻器的跳线进行调节。 这样、每个输出都可以独立调节、而不会影响其他输出。  这是一种非常简单的设计方法、因为只涉及一种设计、但会涵盖所有输出需求。 我认为这种方法也应该符合您的预算。  

    如果 您想继续这样做、请告诉我。   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    感谢您的答复。 在我看来、PSR 反激式或 Flybuck 也是最佳选择。 我很高兴你同意。 我真的很感兴趣 Flybuck。 我可以为此使用任何 TI 同步降压稳压器吗? 它必须是固定频率还是任何其他要求?

    我正在考虑:TPS54308、TPS54302、TPS62933、TPS563300和 LM5160 (不推荐、但为 Flybuck 广播的唯一一个)。

    请告诉我是否这些引脚都可用于 Flybuck、因为我可能会以这种方式进行处理。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    并非所有同步降压稳压器都可以支持 Fly-buck 拓扑、因为在 Fly-buck 中、当次级侧二极管导通时、SW 电流会变得非常负、只有 LM5160和可能的 TPS62933等稳压器具有低侧 FET 的负电流或灌电流、 数据表 EC 表中指定的反向电流或反向电流、可用于支持 Fly-Buck。  只要不超过其电流限制、TPS62933就可以支持某些 Fly-Buck 应用。  我建议您使用 LM5160A、其中初级输出可用于馈送到 VCC、以减轻内部 VCC LDO 的负载、从而有助于降低 IC 温度。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。

    我刚刚找到了介绍采用 TPS54308和 LMR36520的 Flybuck 设计的 TI 文档。 在这种情况下、我希望避免使用 LM5160、因为它昂贵、更旧、而且功能不像我列出的其他稳压器那样丰富。 它似乎只是具有有关 Flybuck 使用的最佳文档。 我可能必须再次使用通用反激式电路。

    谢谢!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    我刚阅读了 TPS54308和 LM36520的数据表、他们都 给出了灌电流规格。 只要您的设计不超过负~1.7A 限值 、就可以在 Fly-Buck 中使用它们。  

    我提到 LM5160A 是因为它支持您的电源、而且它通常不像列表中的其他部分那样具有负电流限制、 因为 LM5160的负 峰值电流限制大于峰值电流限制。 您应该具有确定的设计。  请注意、在应用中、初级侧可能没有太多的负载、因此当次级二极管开始导通时、负电压可能会很高。  

    简而言之、Fly-buck 是一项专门设计的功能、也是 LM5160A 等器件的主要应用之一。  Fly-buck 只是列表中其他器件的相邻应用、只要不超过其灌电流限制即可。  无论如何、请继续使用您的首选器件、我们可以从该器件提供支持。  

    此致、

    友好