Other Parts Discussed in Thread: TPS563300, LM5160, TPS54302, TPS54308, TPS62933, LM5160A, LMR36520
主题中讨论的其他器件: TPS54302、 TPS54308、 TPS62933、TPS563300、、 LMR36520
您好!
我正在参与一个需要大量隔离式低电流输出的项目。 我目前正在考虑几种拓扑、包括 Flybuck /正向、反激式和 SEPIC、并想获得转换器建议。 以下是我的项目要求:
- ~25VDC 输入电源(已建立)
- 10-20路输出、均具有电隔离
- 每个输出的 Iout 为0-10W (负载可以热插拔)
- VOUT 必须在每个输出端使用跳线或开关进行现场可选、以修改分压器/反馈的电阻
- 输出电压必须在~8.5V 和~17.5V 之间进行选择
- 可以接受变压器/电感器上高达8%的 VOUT 压降(因此可能不需要次级侧调节)
- 低最终噪声/纹波是首要考虑因素、因为负载器件通常包括敏感仪器
- 按卷带定价、BOM 预算为每路输出3-4美元
我花了很多时间详细介绍 TI 的选择方案、希望您的工程师为我推荐用于原型设计的转换器。
谢谢