This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:用于 GSM 模块的 USB 调制解调器设计

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ24040, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341683/bq24090-usb-modem-design-for-gsm-module

器件型号:BQ24090
主题中讨论的其他器件:BQ25185BQ24040BQ25180

您好!

如果您可以建议使用锂离子/PO 单节电池充电、其中最大电流=1A、但对于基于 USB 的应用、可将其设置为500mA 或更低。

输入直流电压4.75V 至5.5V 直流

具有良好的热处理性能、充电状态指示

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    根据列出的要求、我们有几个选项:

    • BQ25185:具有电源路径的独立1A 线性充电器(QFN 封装)
    • BQ24040:独立型1A 线性充电器、无电源路径(QFN 封装)
    • BQ25180:具有电源路径的 I2C 控制型1A 线性充电器(CSP 封装)

    此致、

    克洛埃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chole:

    感谢您的回复

    具有电源路径要求的芯片是否可以处理低于 GSM 调制解调器要求的问题

    峰值电流下的压降电压低于300mV

    突发577uS 间隔为4.61ms 时的预期峰值电流为2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    是的、它们都应能够在小于20mS 的时间内处理高达2.5A 的电流。 关于电压降、这在某种程度上取决于 SYS 电容。 BAT FET 的 Ron 大约为90m Ω、在2A 时的压降小于300mV、因此它应该能够处理低于300mV 的 SYS 压降、但这可能再次比 您的实现更加具体。

    此致。