Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ24040, BQ25180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24090 主题中讨论的其他器件:BQ25185、 BQ24040和 BQ25180
您好!
如果您可以建议使用锂离子/PO 单节电池充电、其中最大电流=1A、但对于基于 USB 的应用、可将其设置为500mA 或更低。
输入直流电压4.75V 至5.5V 直流
具有良好的热处理性能、充电状态指示
此致、