This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:48V 至10~120V 可调输出电压。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337780/ucc28950-48v-to-10-120v-adjustable-output-voltage

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: LM5045UCC2897

您好、专业的团队。

我正在测试输出电压可调电源。

最大 功率:480[w]  (突发运行)

输入电压:48V。

输出电压: 10~120Vdc 可通过 DAC 电压进行调节。

              非隔离型。

输出电流:最大4A。

辅助电压:12V。

控制器: UCC28950.

主变压器 匝数比:1-3 (初级:7;次级:20匝)

-缓冲盖: 470pF, 560R

效率:不用考虑。

遗憾的是、UCC28950控制器可以调节输出电压、

但次级大尖峰电压(高达500Vdc)让我很难处理。

缓冲器电阻器很大、因此它会在输出低电压下烟雾。

我在另一列中看到 UCC28950在低电压输入方面不是效率。

您能给我提供另一个更简单的解决方案吗?

SS LM5045 适合我的简单解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sanghyun、

    您是必须保持相同的变压器和缓冲器电容、还是要保持打开状态以更改功率级?

    我不确定当输入电压较低时、在何处读出 UCC28950是无效的。 48V 输入不是低电平。 您能指出您的参考来源吗?

    请查看下面的一些示例参考设计:

    https://www.ti.com/tool/PMP7246

    https://www.ti.com/tool/PMP6712

    您还可以考虑有源钳位正激式拓扑、如 UCC2897等。

    https://www.ti.com/tool/PMP9656

    请告知我们背景、以便我们提供更好的帮助。

    谢谢