This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:我用于启用 LM5013的方法是否正确?

Guru**** 1162330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339727/lm5013-q1-is-my-method-for-enabling-the-lm5013-correct

器件型号:LM5013-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5013

大家好!

该电压是否足以驱动 LM5013的使能引脚? 我甚至有一个电平低或高电平有效信号、该信号应该能够通过非板载开关开启稳压器。 能否看到在操作稳压器时出现此类问题?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew、您好!

    感谢您使用 LM5013进行设计。 您能否说明一下如何在 AND 或 OR 逻辑中使用这两个使能信号?   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它需要是或。 低电平有效 侧首先使用瞬时开关来启用、此时应打开系统电源并启用外部12V 电压源、然后为高电平有效侧供电(两者都未激活)。 然后松开低电平有效瞬时开关、系统将在12V 高电平有效电路中保持锁存状态、直到12伏信号断开/ 关闭。 如果有道理的话!  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的澄清。  使能 OR-ing 控制电路应在逻辑模式下工作。 我只担心它可能导致的延迟时间、因为 PFET G 和 Source 上的100k 电阻导致在导通和关断事件期间很难放电。  是您关心的问题吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有时序要求。 因为它是一个人工按下开关、即使需要一秒钟时间才能打开也不是问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    则可以继续。   祝您在项目中一切顺利。  我是否可以关闭此主题、或者您希望保持开放状态以进行后续讨论?

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、等等、我的 p 通道 Q12和 Q13不是采用了错误的方式吗? 似乎源和漏是错误的方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们看着我。 与 N-FET 相反、P-FET 的源极需要位于高侧、漏极需要位于低侧。   

    希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊是的符号是正确的,我的足迹是错误的! 引脚2是源极、引脚3是漏极、这个 sybol 有3作为源极、2作为漏极、会给实际的 PCB 带来这个空间占用的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathew:

    很高兴您在更正为时已晚之前弄清楚这个问题。  祝您在项目中一切顺利。

    此致、

    友好