This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:可以支持250Hz 的 PWM 调光频率吗?

Guru**** 2632625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343257/tps61169-can-support-pwm-dimming-frequency-250hz

器件型号:TPS61169

您好!

我的客户询问了一些有关 TPS61169的问题、它是否支持250Hz 的 PWM 调光频率?

如果它可以支持250Hz 调光、那么 PWM 调光信号占空比的范围是多少?

请遵循数据表、注意低于5kHz 的 PWM 调光频率可能会产生可闻噪声。 它有没有一种方法可以让我们解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    输入 PWM 频率应该高于5kHz。 或者可能存在 TPS61169无法识别 PWM 的风险。

    Br

    帕特里克