Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 您好!
我的客户询问了一些有关 TPS61169的问题、它是否支持250Hz 的 PWM 调光频率?
如果它可以支持250Hz 调光、那么 PWM 调光信号占空比的范围是多少?
请遵循数据表、注意低于5kHz 的 PWM 调光频率可能会产生可闻噪声。 它有没有一种方法可以让我们解决这个问题?