大家好、
客户报告了 TPS16412的一些问题:
1.在上电过程中偶尔会损坏设备;
2.此器件声称 具有短路保护功能,但他们发现在进行输出短路测试时,此器件很容易被损坏。 (输出通过机械开关短接至 GND)
3.在正常运行期间,有时设备可能会关闭。 电流限制阈值约为1A、而系统总电流仅为50mA / 210mA (两个不同的电路板。 两者都有这样的问题)。 关闭后、器件可能会在系统电源循环后恢复工作。
原理图如下所示:(Sch 显示3个输入源、实际上只有一个精确的+24V 输入。 他们测试了上电波形、24V_IN 在上电期间具有大约3V 的过冲。 假设最高输入电压为27V。)

24V_IN 上电波形:

上电期间的输入电流:

您能举手说明这个问题吗?
谢谢!
约翰