This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:器件在上电期间损坏、并可能在运行期间关闭

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341885/tps1641-the-device-damaged-during-power-up-and-may-shut-off-during-operation

器件型号:TPS1641

大家好、

客户报告了 TPS16412的一些问题:

1.在上电过程中偶尔会损坏设备;

2.此器件声称 具有短路保护功能,但他们发现在进行输出短路测试时,此器件很容易被损坏。 (输出通过机械开关短接至 GND)

3.在正常运行期间,有时设备可能会关闭。 电流限制阈值约为1A、而系统总电流仅为50mA / 210mA (两个不同的电路板。 两者都有这样的问题)。 关闭后、器件可能会在系统电源循环后恢复工作。

原理图如下所示:(Sch 显示3个输入源、实际上只有一个精确的+24V 输入。 他们测试了上电波形、24V_IN 在上电期间具有大约3V 的过冲。 假设最高输入电压为27V。)

24V_IN 上电波形:

上电期间的输入电流:

您能举手说明这个问题吗?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将在星期四之前回到 EOD 这方面。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    1.在短路或电源期间、通常我们已经看到由于路径电感、VIN 会跳至高于器件的绝对最大值并导致 EOS 损坏。

    2.我建议在扼流圈后移动 TVS 并选择较小的钳位电压、以确保钳位到42V 的 VIN 绝对最大值以下。 为了获得可靠的钳位 TVS 应靠近 VIN 引脚。 此外、如果我们增加靠近 VIN 引脚的电容器、这些电容器也将吸收 VIN 尖峰。

    3.关于器件在稳态下关断的情况、可能是由于脉动负载而引起的 FET 输入-输出短路检测。 什么是负载分布?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的建议。 我认为您是对的。 我已要求客户测试您的提议。

    对于第3点、是的、该现象看起来就像短暂的检测。 您是否是指脉动负载结果故障短路检测? 如何避免故障 TRIG? 客户认为其负载稳定、只有几个直流/直流转换器、而直流/直流转换器的负载是以恒定时钟频率工作的数字电路。 它们应该如何测量负载分布?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    客户可以探测来自电子保险丝输入或输出侧的负载电流。 如果负载电流跟随突出显示的条件、则可以进行 IN-OUT 短路检测:

    雷格兹

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    "切换负载"是什么意思? 开关模式直流/直流是否正在开关负载? 客户应测量输入纹波电流和开关频率。  考虑表8-3、如果这意味着下游直流/直流转换器的高纹波电流会导致输入/输出短路检测发生故障吗?

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    是的、直流/直流是一种开关负载、消耗的电流的波形看起来像正弦波或脉冲。  

    客户应测量输入纹波电流和开关频率。 是

    考虑表8-3、如果这意味着下游直流/直流转换器的高纹波电流会导致输入/输出短路检测发生故障吗? 是